DUG_Inverter and Storage_WH-03

Comprobación del consumo del dispositivo

Con la aplicación Wiser Home puede monitorear en directo el historial de red, solar y cargas individuales, así como realizar análisis estadísticos del consumo de energía de todas las cargas instaladas con PowerTag Resi9
  • En directo: Proporciona datos en directo del consumo de red y el estado en directo de dónde proviene la energía:

    • Red a Hogar: Importar

      (el hogar consume energía de la red)
    • Hogar a Red: Exportar (el exceso de energía de la producción solar se alimenta a la red)

    IMPORTANTE: Es necesario instalar PowerTag Resi9en la red y fuentes de energía adicionales como Solar, Solar y batería para tener datos precisos del flujo de energía.

  • Historial: Proporciona el historial de energía consumida por las cargas. Si existe un sistema solar en red, la aplicación proporciona el historial de la energía importada y exportada.

  • Estadísticas: Proporciona información sobre los ahorros de energía y la factura anual para la tarifa establecida.

  • Historial y estadísticas para obtener estadísticas de energía personalizadas: Proporciona un desglose energético estimado del consumo de su hogar. Comparación energética con hogares similares y mejores consejos de ahorro de energía.

    NOTA:
    • No se muestran datos en directo.

    • El historial solamente se muestra para meses y años.

    • No se muestran todas las estadísticas de energía al mismo tiempo.
      Ejemplo: El primer día del mes se encuentra disponible un desglose de la energía del mes anterior.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?