DUG_Inverter and Storage_WH-03

En directo

Con la aplicación Wiser Home puede ver los datos en directo del flujo de alimentación en su casa (importación y exportación de la red eléctrica).
Para ver datos en directo:
IMPORTANTE: Es necesario instalar PowerTag Resi9 en la red y fuentes de energía adicionales como Solar, Solar y batería para tener datos precisos del flujo de energía.
  1. En la barra de navegación inferior, pulse .
  2. Pulse En directo.
    • Importación de red: El gráfico en directo muestra el precio de la electricidad en tiempo real a lo largo del día. Puede interactuar con el gráfico para ver cuándo los tiempos más caros se basan en su tarifa.
      NOTA: Este gráfico solo se muestra si ajusta su tarifa en Pico/Valle o Dinámica. Consulte la sección Ajuste de tarifa
       
    • Importación y exportación de red (aplicable a la red con sistema solar en red): El consumo de red con cargas se muestra en azul y el exceso de energía de la producción solar vendida se muestra en verde.

      El exceso de energía de la producción solar vendida se muestra en verde


    • Red, Solar y batería
      • Red: Se muestra en azul.

      • Solar (PV): Se muestra en verde.

      • Batería: Se muestra en gris.

      Desplácese hacia abajo para ver el gráfico.

      NOTA: Asegúrese de emparejar el Schneider Inverter y Boost con luz natural para que el equipo fotovoltaico (verde) esté disponible en directo.

      • Consumo total: Muestra el consumo de energía total en KWh.

      • Producción solar: Muestra la energía producida por el sistema solar en kWh.

      • Autosuficiencia: Muestra el porcentaje de la energía producida por el sistema solar que se consume en el hogar.

      • % de producción utilizada: Muestra el porcentaje de energía solar que se utiliza.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?