DUG_Inverter and Storage_WH-03

Restablecimiento del PIN con la aplicación eSetup

Si ha olvidado su PIN, pulse Restablecer PIN y, a continuación, pulse Continuar en el mensaje emergente.

  1. Introducir el código manualmente: Introduzca manualmente el número de serie situado en el dongle.

  2. Escanear código de barras: Escanee el código de barras situado en el lateral del inversor. Asegúrese de habilitar el permiso de cámara en los ajustes de la aplicación.

Cree el nuevo PIN para continuar con el proceso de puesta en marcha.

Consulte la sección Solución de problemas si no puede conectarse con el dongle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?