DUG_Taster-Modul, 1fach/2fach_WH-08

Konfigurieren des saisonalen Komfortmodus

Mit der Wiser Home App können Sie den saisonalen Komfortmodus konfigurieren, um die gewünschte Temperatur und Position der Jalousien und Sensoren im Zuhause festzulegen.
Voraussetzung:
  • Es müssen Jalousien in Ihrem Zuhause installiert sein.

  • Fügen Sie dem Konto Ihre Adresse hinzu. Tippen Sie auf > Account > Mein Zuhause.

  • Kalibrieren Sie Ihre Jalousien.

    Siehe Jalousiekalibrierung oder Kalibrierung von Jalousien mit Kipplamellen, je nach Jalousietyp.
  • Der Bewegungsmelder für den Außenbereich erkennt Licht und Außentemperatur.

  • Stellen Sie sicher, dass der Bewegungssensor für den Außenbereich zum Boden und nicht zur Sonne zeigt.


So konfigurieren Sie den saisonalen Komfortmodus:
  1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf > Smarte Funktionen > Saisonaler Komfortmodus.
    Details zum saisonalen Komfortmodus werden angezeigt.
  2. Wischen Sie nach links, um die zusätzlichen Details anzuzeigen, und tippen Sie auf Weiter > Fortsetzen, um mit der Konfiguration des saisonalen Komfortmodus zu beginnen.
  3. Definieren Sie die Ausrichtung, in der die Jalousien zu Hause installiert sind:
    1. Wählen Sie die Ausrichtung, in der jede Jalousie zu Hause installiert ist, und tippen Sie auf Weiter.
    2. Wenn eine Jalousie eine Tür abdeckt, tippen Sie auf Ja, ich habe Jalousien über einer Tür.
      VORSCHLAG: Wenn keine Jalousie eine Tür abdeckt oder Sie eine andere Möglichkeit haben, Ihr Haus zu betreten, tippen Sie auf Nein, nächster Schritt und fahren Sie mit Schritt 4 fort. In diesem Fall schließt der saisonale Komfortmodus die Jalousien vollständig, während Sie sich draußen aufhalten.
    3. Wählen Sie in der Liste (A) die Jalousien aus, die die Türen abdecken, und tippen Sie auf Weiter.
      Die ausgewählten Jalousien schließen bis zu 50 %, um sicherzustellen, dass Sie nicht ausgesperrt werden, wenn die Türen mit Jalousien abgedeckt sind.
  4. Stellen Sie die gewünschten Unbehaglichkeitstemperaturen im Innen- und Außenbereich ein und tippen Sie dann auf Weiter.
    HINWEIS: Unter Unbehaglichkeitstemperatur ist eine Temperatur zu verstehen, bei deren Überschreitung eine Person sich unwohl fühlt. Wenn die Umgebungstemperatur über die eingestellten Unbehaglichkeitstemperaturen im Innen- und Außenbereich ansteigt, schließt der saisonale Komfortmodus die Jalousien, um die Innentemperatur aufrechtzuerhalten. Die Aufrechterhaltung einer angenehmen Innentemperatur trägt dazu bei, das Wohlbefinden und die Produktivität zu verbessern.
  5. Wählen Sie die Ausrichtung, in der die Lichtsensoren und Außentemperatursensoren zu Hause installiert sind:
    1. Wählen Sie die Ausrichtung, in der die Lichtsensoren installiert sind, und tippen Sie auf Weiter.
      HINWEIS: Wenn die Lichtsensoren nicht installiert sind, wird diese Seite nicht angezeigt.
    2. Tippen Sie auf Ja, um die Ausrichtung der Außentemperatursensoren auszuwählen.
      HINWEIS: Sie können auf Nein tippen, wenn die Außentemperatursensoren nicht installiert sind.
  6. Tippen Sie auf Weiter, um die Zeit festzulegen, zu der der saisonale Komfortmodus BEGINNEN soll, und die Zeit, zu der er ENDEN soll.
    HINWEIS: Sie können den saisonalen Komfortmodus vor oder nach Sonnenaufgang/Sonnenuntergang starten und stoppen.
    Dies verbessert die Genauigkeit der Einstellungen, wenn keine Lichtsensoren installiert sind und Ihr Gebäude von einem anderen Gebäude oder Berg verdeckt wird, sodass das Sonnenlicht nicht zu Ihrem Standort gelangen kann.
  7. Tippen Sie auf Weiter.
    Wenn alle Räume im Haus Temperatursensoren haben, wird die Konfiguration des saisonalen Komfortmodus durchgeführt.
  8. Wenn in Räumen ohne Temperatursensoren Jalousien vorhanden sind, können Sie diese wie folgt steuern:
    HINWEIS: Die Wiser Home App zeigt die Räume ohne Temperatursensoren in der Liste (B) an.
    1. Wählen Sie einen Raum aus der Liste (B) aus und tippen Sie auf Weiter.
    2. Sie können eine der folgenden Temperaturen als Referenztemperatur für den ausgewählten Raum verwenden:
      • Temperatur vom Temperatursensor eines anderen Raums erkannt.

      • Durchschnittliche Temperatur, die von allen Temperatursensoren zu Hause erfasst wird.

      1. So verwenden Sie die Temperatur eines anderen Raums als Referenztemperatur:

        1. Wählen Sie einen Raum aus der Liste (C) aus.

          HINWEIS: Die Temperatur des ausgewählten Raums wird als Referenztemperatur betrachtet.
        2. Gehen Sie zurück zur vorherigen Seite und tippen Sie auf Weiter, um die Einrichtung abzuschließen.

      2. So verwenden Sie die von allen Temperatursensoren erkannte Durchschnittstemperatur als Referenztemperatur:

        1. Tippen Sie auf Durchschnittliche Raumtemperatur verwenden (D).


        2. Tippen Sie auf Ja, ich bin sicher, um die Einrichtung abzuschließen.

    3. Tippen Sie auf Fertig, um die aktualisierte Konfiguration anzuzeigen.
Der saisonale Komfortmodus wurde erfolgreich konfiguriert. Ihre unterstützten Geräte werden jetzt angepasst, um die Heizung und Kühlung in Ihrem Zuhause zu optimieren.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?