DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Edición de un momento

  1. En la pantalla Inicio, toque Automatizaciones .
  2. Vaya a Momentos, localice el momento que desee editar y toque .
  3. En la pantalla Editor de momentos, puede realizar los siguientes cambios:
    • Cambiar el icono .

    • Cambiar el nombre del momento.

    • Toque cada acción para cambiar los ajustes.

      • Para eliminar una acción, deslícela hacia la izquierda y a continuación, toque (A) para eliminarla.

      • Toque ⊕ Añadir acciones (B) para añadir una nueva acción.

  4. Toque Guardar para guardar los cambios.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?