DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Ajuste de una programación horaria

El regulador con sensor de movimiento puede controlarse completamente mediante una programación horaria. Una vez ajustada la programación horaria, el Regulador con sensor de movimiento funciona a una hora determinada.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Vaya a Programación horaria y pulse para crear un calendario.
  3. Introduzca el nombre de la programación horaria (A).
  4. En el menú TIPO, seleccione Luces (B).
  5. En el menú SE APLICA A, seleccione Atenuador de movimiento (C) de entre los dispositivos que aparecen en la lista.
  6. Pulse Crear para configurar eventos.
  7. En el menú EVENTOS (D), seleccione un día y, a continuación, pulse para añadir un evento, como ESTADOS (luces Off o nivel de regulación en %) (E) y CUANDO (amanecer/atardecer o intervalo de tiempo específico) (F).
  8. Pulse Aceptar (G) para guardar la programación horaria.
    SUGERENCIA:
    • Puede añadir varias programaciones horarias en función de sus necesidades. Seleccione los días, toque , establezca el estado de encendido/apagado y la hora.

    • Puede copiar la programación horaria existente a otra o a los días que desee. Pulse .

      • Pulse Programación horaria, seleccione una programación horaria existente y pulse Copiar.

      • Pulse Día, seleccione los días que desee asignar y pulse Copiar.

    • Cuando comience la programación horaria, podrá ver la hora de finalización en las siguientes pantallas:

      • Pantalla de control del dispositivo.

      • Pestaña Control en Nombre del dispositivo.

      • Sección Dispositivos favoritos en la pantalla de inicio.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?