DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Uso del dispositivo

La pantalla de control del dispositivo permite encender/apagar, ajustar el nivel de luminosidad y controlar diversos ajustes.

En la pestaña Control, seleccione Sensor de movimiento con atenuador.

La pantalla de control del dispositivo muestra las siguientes opciones:

A

Pulse para encender/apagar el dispositivo.

B

Arrastre la barra deslizante hacia arriba/hacia abajo para aumentar/reducir el brillo de su atenuador de movimiento. Para obtener más información, consulte Ajuste del brillo.

C

Muestra el valor lux actual de la luz presente en la habitación.

D

Pulse para abrir la pantalla Programación horaria, donde puede crear un calendario. Para obtener más información, consulte Configuración de una programación horaria.

E

Pulse para añadir el dispositivo a la sección Dispositivos favoritos en la pantalla de Inicio. Para obtener más información sobre Favoritos, consulte Gestión de favoritos en la guía del usuario del sistema correspondiente.

F

Pulse para abrir la pantalla Historial, en donde se muestran los eventos de detección de movimiento grabados anteriormente, incluyendo la fecha, la hora y el estado de cada evento. Para obtener más información, consulte Historial.

G

Pulse para abrir la pantalla Ajustes del dispositivo y configure los ajustes. Para obtener más información, consulte Configuración del dispositivo.

H

Muestra el actual estado de la detección de movimiento, por ejemplo:

  • Ocupado: Se ha detectado movimiento.

  • Desocupado: No se ha detectado movimiento.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?