DUG_Sensor de movimiento con atenuador conectado_WH-00

Ajuste de la sensibilidad de detección

Puede ajustar el nivel de sensibilidad del sensor.
  1. En la pantalla de Inicio, pulse .
  2. Pulse Dispositivos > Luces > Atenuador de movimiento > Sensibilidad de detección de movimiento y seleccione una de las siguientes opciones:
    • Bajo: Detecta solo los movimientos más grandes o cercanos (p. ej., una persona que camina cerca del sensor).

    • Medio: Detecta movimientos humanos normales a una distancia moderada.

    • Alto: Detecta incluso movimientos pequeños o lejanos (p. ej., una mascota que pasea o una cortina que se mueve).

    SUGERENCIA: Pulse para ver información sobre la sensibilidad de detección de movimiento.
    NOTA: La sensibilidad está ajustada por defecto en Alta.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?