DUG_PowerTag-E_WH-09

Geschiedenis

Geschiedenis van netwerkimport:
  1. Tik in de onderste navigatiebalk op > Geschiedenis.

  2. Selecteer een gewenste tijdsduur (A) op de pagina Geschiedenis:

    • Uren

    • Dagen

    • Maanden

    • Jaren



Geschiedenis van netwerkimport en -export:
BELANGRIJK: Alleen van toepassing op net met een bestaand on-grid zonne-energiesysteem.
  1. Selecteer een gewenste tijdsduur (A) op de pagina Geschiedenis:

    OPMERKING: De net-import wordt in het blauw weergegeven en de verkochte overtollige energie van de zonne-energieproductie wordt in het groen weergegeven.


Geschiedenis van laadverbruik
BELANGRIJK: U kunt het energieverbruik van afzonderlijke belastingen alleen bekijken als u hiervoor een extra Powertag hebt geïnstalleerd.
  1. Op de paginaGeschiedenis, tik op en selecteer Laadverbruik.

  2. Tik op (A) en selecteer een gewenst tijdsbestek.

Geschiedenis zonne-energie en batterij
BELANGRIJK: U kunt de geschiedenis van zonne-energie en batterij alleen bekijken als u er een extra PowerTag voor hebt geïnstalleerd.
  1. Selecteer een gewenste tijdsbestek (A) op de pagina Geschiedenis.

Geschiedenis batterij
  1. Selecteer een gewenste tijdsbestek (A) op de pagina Geschiedenis.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?