DUG_PowerTag-E_WH-09

Hoofdapparaat koppelen

Hoofdapparaat koppelen:
  1. In het Start-scherm, tik op .
  2. Tik op Apparaten >  >  Energie.
  3. Selecteer PowerTag-energie(A).
    SUGGESTIE: U kunt ook navigeren door te tikken op Controle > > Energie > PowerTag-energie.
    OPMERKING: Alleen het tabblad Energie is beschikbaar voor gebruikers in Scandinavië en België.
  4. De pagina Apparaat detecteren zal een minuut zoeken om de beschikbare Powertag weer te geven.
  5. Als er meer dan één PowerTag beschikbaar is, selecteer er dan één van (B).
  6. Op de pagina Apparaatconfiguratie, tik op Identificeer om de hoofd-PowerTag te herkennen. Dit zal de PowerTag Net zijn, die de hoofdinkomer meet.
    Er wordt een meldingsvenster weergegeven en de status-LED op de PowerTag knippert snel groen.

  7. Tik op OK in het meldingsvenster wanneer u klaar bent met het identificeren van de Powertag.
  8. Tik op (C) om een label aan de hoofd-PowerTag toe te wijzen.
    De lijst met labels verschijnt op de pagina Type.
  9. Select een labeltype (D) en tik op Opslaan(E).
    OPMERKING: Het is raadzaam om het type Netwerk te selecteren om de hoofd-PowerTag weer te geven.
    Zodra het type Netwerk is geselecteerd, wordt standaard de Naam hoofdinkomer toegewezen.
  10. Tik op (F) en selecteer Ja/Nee als u zonnepanelen hebt geïnstalleerd.
    De stroomrichting wordt automatisch ingeschakeld (H).
  11. Stel de Netwerklimiet Netwerklimiet/grootte hoofdinkomer(G) in.
    OPMERKING: De netwerklimiet is de maximale toelaatbare stroom op het netwerk op uw contract. Het helpt het uitschakelen van de stroom te voorkomen door de belastingen uit te schakelen, zodat het stroomverbruik onder een bepaalde limiet blijft. De netwerk-limiet wordt standaard ingesteld op meting in kVA.

    Selecteer uw netwerk-limiet (kVA/A/kW) in het keuzemenu, en tik vervolgens op en voer een waarde in met het toetsenbord in overeenstemming met uw land. In de volgende tabel worden de standaardwaarden binnen het bereik weergegeven:

    Land

    Standaardwaarde

    Reeks

    Frankrijk

    36 kVA

    1– 42 kVA

    Duitsland

    60 A

    15-160 A

    Spanje

    15 kW

    1-42 kW

    België

    40 A

    15-160 A

    Zweden

    20 A

    16-63 A

    Denemarken

    25 A

    25-35 A

    BELANGRIJK: U kunt geen waarde invoeren die groter of kleiner is dan het opgegeven bereik.
    OPMERKING: De netwerk-limiet/ grootte hoofdinkomer verwijst naar de grootte in Ampère van de hoofdschakelaar die het schakelbord beschermt. Standaard wordt het in Wiser Home ingesteld op 63 A. Deze kan worden ingesteld tussen 15 A en 160 A indien nodig.
    BELANGRIJK: U kunt geen waarde invoeren die groter of kleiner is dan het opgegeven bereik.
  12. Schakel de wisselknop Omgekeerde richting (I) in als de stroomrichting van Huis naar Netwerk is.
    BELANGRIJK: Het inschakelen van de Omgekeerde richting zorgt ervoor dat de stroomrichting correct is.
  13. Tik op Opslaan(J).
  14. U krijgt een melding om het tarief in te voeren, nadat de PowerTag in gebruik is genomen, zie Tarief instellenTarief instellen.
    OPMERKING: Als u uw tarief al hebt geconfigureerd, dan wordt u naar het Startscherm geleid om de status van het apparaat te bekijken.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?