Het apparaat koppelen met de Wiser Hub
Netwerk en lasten
Het is verplicht om een van uw PowerTags te configureren als Netwerk op de hoofdinkomer van het huis. Dit helpt bij het registreren van het totale verbruik van het huis.
-
Netwerk: Belangrijkste energievoorziening (in de app Netwerk genoemd) van het huis.
-
Last: Stroom van het net die wordt verbruikt door elektrische apparaten zoals lichten, boilers en koelkasten.
Als u meer dan één extra PowerTags hebt geïnstalleerd voor lasten, dan is het raadzaam om eerst de hoofd-PowerTag te koppelen en daarna de extra PowerTags.
-
De hoofd-PowerTag verwijst naar de PowerTag die is aangesloten op het elektriciteitsnet.
-
Extra PowerTags verwijzen naar de PowerTags die zijn aangesloten op de individuele lasten.
Netwerk met bestaand zonnepaneelsysteem
Als u de PowerTag hebt geïnstalleerd met een bestaand on grid zonnesysteem. Raadpleeg Hoofdapparaat koppelen met on-grid zonnepaneelsysteem.
-
On-grid zonnepaneelsysteem verwijst naar het systeem dat is aangesloten op het netwerk (hoofdvoeding) van het huis. Als het systeem meer energie produceert dan er wordt gebruikt, wordt de overtollige stroom aan het netwerk geleverd.
Als u de PowerTag hebt geïnstalleerd met een bestaand off grid zonnesysteem. Raadpleeg Hoofdapparaat koppelen.
-
Een off-grid zonnepaneelsysteem verwijst naar een systeem dat onafhankelijk werkt en niet is aangesloten op het netwerk, maar batterijen heeft die de door het systeem opgewekte zonne-energie kunnen opslaan.
Energieopslagsysteem (EOS)
Als u de PowerTag hebt geïnstalleerd om uw energieopslagsystemen afzonderlijk te bewaken. Raadpleeg Het apparaat koppelen met een energieopslagsysteem.Een energieopslagsysteem (hierna EOS genoemd) is een apparaat of een groep apparaten die samen zijn geassembleerd om energie op te slaan met de bedoeling op een later tijdstip elektrische energie te leveren.
-
Zonne-energie: Een zonne-energiesysteem zonder batterij levert elektriciteit aan uw huis telkens wanneer zonne-energie beschikbaar is. Wanneer er niet genoeg zonne-energie is om te leveren, dan schakelt de omvormer over op stroom van het net.
-
Zonne-energie en Batterij: Wanneer uw zonne-energiesysteem meer energie produceert dan u verbruikt, dan wordt de overtollige energie benut om uw batterij op te laden voor later gebruik. U kunt die opgeslagen energie gebruiken om uw huis van stroom te voorzien 's nachts, op bewolkte dagen en bij stroomuitval.