DUG_PowerTag-E_WH-10

Gepersonaliseerde energie-inzichten (Geschatte energie)

De Geschiedenis en Inzichten van het geschatte energieverbruik met vergelijkbare huizen bekijken:

Geschiedenis

  1. Tik in de onderste navigatiebalk op > Geschiedenis.

  2. Tik op (A) en selecteer een gewenst tijdsbestek: Maanden of Jaren.

  3. Scroll omlaag om de uitsplitsing van het verbruik weer te geven.

    SUGGESTIE: Tik op (B) om over te schakelen van geschatte geschiedenis naar gemeten geschiedenis.

OPMERKING:
  • De kaarten (C) tonen alleen de 5 producten met een hoog verbruik voor de geselecteerde tijdsperiode. De belastingen die bovenaan verschijnen, zijn gebaseerd op het gebruik over het hele bereik. Als bijvoorbeeld Evlink Home Smart in oktober niet veel wordt gebruikt, wordt het getoond in de (D) kaart Andere. De geüpdatete verbruikswaarde wordt weergegeven in het uitsplitsingsgedeelte wanneer u omlaag scrolt.

  • De gepersonaliseerde labels voor belastingen zijn gegroepeerd in de (D) uitsplitsing Anderen.

Inzichten

  1. Tik in de onderste navigatiebalk op > Inzichten.

  2. Op de pagina Inzichten ziet u het volgende:

    • Jaarrekening volgens het vastgestelde tarief (A).

    • Vergelijking van het energieverbruik met vergelijkbare huizen.

      • (B) geeft het energieverbruik van uw huis aan.

      • (C) geeft het energieverbruik van vergelijkbare huizen aan.

    • Huisprofiel updaten (D).
    • Uw beste tip voor energiebesparing volgens uw verbruik (E).

    • Lijst van alle tips om energie te besparen (F).

  3. Tik op (F) om alle tips te bekijken:

    • To Do (G): lijst met tips om energie te besparen

    • Uitgevoerd (H): lijst met uitgevoerde tips.

    SUGGESTIE:
    • Tik op Lees meer om de gedetailleerde informatie over de tip en uw vroegtijdige geschatte besparingen te bekijken.

    • Tik op Markeer als klaar als u de tip hebt gebruikt. De uitgevoerde tip wordt weergegeven in het tabblad Uitgevoerd (H).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was dit nuttig?