DUG_détecteur de fumée DC_WH-03

Maintenance et nettoyage

Une inspection mensuelle est recommandée pour s’assurer que l’appareil est exempt de poussière, de saleté et d’insectes. L’appareil peut être aspiré (fortement recommandé) ou brossé à l’aide d’une brosse douce pour éliminer la poussière, la saleté ou la graisse de cuisine accumulée. Appliquer une petite quantité de spray de surface sur un chiffon et essuyer autour des appareils tous les 3 à 6 mois pour atténuer l'entrée des insectes.

IMPORTANT:
  1. Testez toujours l'appareil après le nettoyage ; pour plus d'informations, consultez test de l'appareil.

  2. Si nécessaire, reportez-vous aux instructions d’installation pour obtenir davantage d’informations sur l’installation de l’appareil.


AVIS
INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE DE L’ÉQUIPEMENT
  • Testez régulièrement l’appareil pour vérifier son fonctionnement et le bon état de la pile.
  • Remplacez l’appareil au bout de 10 ans à compter de la date de fabrication.
  • N’ouvrez pas le boîtier de l’appareil et ne réparez pas l’appareil vous-même. Il n’y a pas de pièces réparables à l’intérieur.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?