DUG_PowerTag-E_WH-09

Parring af ekstra-enheder

Hvis du vil parre ekstra-PowerTags, skal du tildele dem en etiket. Det gør det nemt at identificere ekstra-PowerTagen, der er installeret til forskellige belastninger, og registrere strømforbruget for dem enkeltvist.
Følg én af fremgangsmåderne for at mærke ekstra-PowerTagen:
  • Valg af en etikettype på listen med tilgængelige etiketter: Du kan vælge en etikettype på listen med tilgængelige etiketter.

  • Tilpasning af etikettype: Hvis listen med tilgængelige etiketter ikke passer til din belastning, kan du tilpasse den ønskede etikettype.

BEMÆRK: Maksimum 20 PowerTags kan parres.
Sådan vælges en etikettype på listen med tilgængelige etiketter:
  1. På siden Enhedsregistrering skal du trykke på PowerTagen.

  2. På siden Enhedskonfiguration skal du trykke på Identificér for at genkende ekstra-PowerTagen.

    Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt med grønt på PowerTagen.

  3. Tryk på OK i meddelelsesvinduet, når du er færdig med at identificere PowerTagen.
  4. Tryk på , etiketlisten vises på siden Type.

  5. Vælg en etiket, der bedst repræsenterer din PowerTag, og tryk på Gem.

  6. Tryk på (A), indtast et navn, og tryk på Gem.

  7. Tryk på Udført (B).


Tilpasning af etikettype
  1. På siden Enhedsregistrering skal du trykke på PowerTagen.

  2. På siden Enhedskonfiguration skal du trykke på Identificér for at genkende PowerTagen.

    Der vises et notifikationsvindue, og status-LED'en blinker hurtigt med grønt på PowerTagen.

  3. Tryk på OK i meddelelsesvinduet, når du er færdig med at identificere PowerTagen.

  4. Tryk på , etiketlisten vises på siden Type.

  5. Vælg Tilpas.

  6. På siden Tilpasset type skal du trykke på (A) og indtaste et navn.

  7. Vælg et ikon efter eget valg (B), og tryk på Gem (C).

  8. I Enhedskonfiguration skal du trykke på Gem og derefter trykke på Udført.

    Ved vellykket parring:

    • LED-statussen blinker langsomt med grønt i 5 sekunder på PowerTagen.

    • Den parrede PowerTag vises på appens startskærm.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?