Regulador de luz
A |
Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo. |
B |
Localização: Toque para atribuir o Regulador de luz a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para obter mais informações sobre como definir a localização. |
C |
Modo RL-LED: É possível ativar o Modo RL-LED se o regulador de luz simples estiver ligado a uma lâmpada LED. Recomenda-se utilizar este modo quando vir uma tremulação da luz da lâmpada. Verifique as especificações do fabricante da lâmpada e a potência reduzida do regulador de luz. |
D |
Comportamento do indicador LED: Toque para definir o comportamento do indicador LED do regulador de luz de acordo com a sua preferência. Consulte Configurar o comportamento do indicador LED para obter informações detalhadas em cada uma das opções. |
E |
Comportamento da Ligação: Toque para definir o nível de luminosidade predefinido do regulador de luz quando estiver ligado. Consulte Configurar o comportamento da ligação para obter informações detalhadas em cada uma das opções. |
F |
Luminosidade Mínima e Luminosidade
Máxima: Esta definição permite definir
limites para a luminosidade máxima e mínima da carga conectada.
Isto acontece para evitar que o LED cintile e se desligue. |
G |
Identificar: Toque para identificar o dispositivo. NOTA:
|
H |
Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema. |
J |
Indicador de intensidade do sinal Zigbee: Indicador de intensidade do sinal Zigbee que apresenta a intensidade do sinal atual do dispositivo. |