DUG_Micromodule pour volet roulant_WH-08

Affichage LED

Appairage de l’appareil

Action de l’utilisateur

Affichage de la LED

État

Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Setup/Reset ou sur le bouton-poussoir.

La LED clignote en orange une fois par seconde.

Le mode d’appairage est actif pendant 30 secondes. Une fois l’appairage terminé, la LED s’allume en vert pendant quelques secondes avant de s’éteindre.

Réinitialisation du dispositif

Action de l’utilisateur

Affichage de la LED

État

Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton Setup/Reset ou sur le bouton-poussoir puis maintenez-le enfoncé pendant > 10 s.

La LED clignote en rouge une fois par seconde.

L’appareil est en mode de réinitialisation. L’équipement redémarre ensuite et la LED s’allume en orange pour indiquer que l’équipement est prêt à être appairé.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?