DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Configurar el modo de confort estacional

La aplicación Wiser Home le permite cambiar la configuración del modo de confort estacional.
Requisito previo:

En la pantalla Inicio, toque > Modos inteligentes > Modo de confort estacional.


Se muestra la página de configuración de Modo de confort estacional, donde puede actualizar las siguientes configuraciones:
Para cambiar la configuración del modo de confort estacional:

A

Modo Confort Estacional: Pulse el interruptor de alternancia para encender o apagar el modo de confort estacional.

B

Persianas: Pulse para cambiar la orientación y la ubicación de las persianas en la aplicación Wiser Home. Consulte Cambiar la orientación y la ubicación de las persianas para obtener más detalles.

C

Temperatura: Toque para cambiar el umbral de temperaturas interior y exterior en la aplicación Wiser Home. Consulte Configuración del umbral de temperatura para obtener más detalles.

D

Tiempo: Toque para cambiar la hora de inicio y finalización del modo de confort estacional en la aplicación Wiser Home. Consulte Configurar la hora de inicio y finalización para obtener más detalles.

E

Luz (sensores LUX): Pulse para cambiar la orientación de los sensores de luz en la aplicación Wiser Home. Consulte Cambiar la orientación de los sensores de luz para obtener más detalles.

F

Sensores de temperatura exteriores: Toque para cambiar la orientación de los sensores de temperatura exterior en la aplicación Wiser Home. Consulte Cambiar la orientación de los sensores de temperatura exteriores para obtener más detalles.

G

Otros sensores ambientales: Pulse para gestionar el funcionamiento de la persiana sin sensores de temperatura. Consulte Gestión del funcionamiento de la persiana sin sensor de temperatura para obtener más detalles.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?