DUG_Wiser jalusibrytarpuck_WH-07

Parkoppla enheten med Wiser-hubben

Använd Wiser Home-appen för att parkoppla pucken med Wiser-hubb för att komma åt och styra pucken.
  1. På startskärmen trycker du på .
  2. Tryck på Enheter > och tryck på Jalusier > Brytare för mikromodul.
    FÖRSLAG: Du kan också navigera genom att trycka på fliken Kontroll > > Jalusier > Brytare för mikromodul.
    OBS: Nästa fönster visar kopplingsprocessen för pucken.
  3. Tryck på Skanna QR-kod och ge Wiser Home-appen åtkomst till din kamera. Skanna sedan QR-koden som finns på pucken.
    OBS: Om du inte kan hitta rätt QR-kod trycker du på Jag kan inte hitta QR-koden för att parkoppla pucken manuellt och går vidare till steg 4.

    Om QR-koden är fel visas meddelandet Felaktig QR-kod skannad. Tryck på Jag kan inte skanna QR-koden och välj ett av följande alternativ:

    • (A): Ange Mac-adress/EUI-64 och Installationskod och tryck sedan på Anslut. Appen verifierar om Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden är giltiga.

    • (B): Tryck på det här alternativet om du inte kan hitta Mac-adressen/EUI-64 och installationskoden.

  4. Tryck Nästa och välj något av alternativen för att lägga till pucken:
    • Tryck snabbt på inställnings-/återställningsknappen 3 gånger på pucken med en skruvmejsel och kontrollera att lysdioden blinkar gult.
    • Tryck snabbt 3 gånger på tryckknappen.
      OBS: Om pucken sitter bakom tryckknappen är statuslampan inte synlig.

    Vänta några sekunder tills lysdioden blir grön och appen bekräftar att enheten är ansluten.
  5. Tryck på för att ange puckens namn.
  6. Tryck på Nästa och tilldela pucken till ett nytt rum eller ett befintligt rum och tryck på Skicka.
    VIKTIG: Nästa skärm visar sidan Enhetsinställningar, där du kan konfigurera inställningarna under parkopplingsprocessen eller vid ett senare tillfälle. Om du föredrar att konfigurera det senare trycker du på Skicka. Mer information om enhetsinställningar finns i avsnittet Konfigurera enheten.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?