DUG_Micro módulo control de persianas_WH-08

Emparejamiento del dispositivo con Wiser Hub

Usando la aplicación Wiser Home, empareje su Puck con el Wiser Hub para acceder y controlar el Puck.
  1. En la pantalla de Inicio, toque .
  2. Pulse Dispositivos > y pulse Persianas > Micromódulo interruptor.
    SUGERENCIA: También puede navegar pulsando la pestaña Control > > Persianas > Micromódulo interruptor.
    NOTA: La siguiente pantalla muestra el proceso de unión de Puck.
  3. Pulse Escanear código QR y permita que la aplicación Wiser Home acceda a su cámara. A continuación, escanee el código QR ubicado en el Puck.
    NOTA: Si no puede encontrar el código QR correcto, toque No puedo encontrar el código QR correcto para emparejar el Puck manualmente y continúe con el paso 4.

    Si el código QR es incorrecto, aparece el mensaje Código QR escaneado incorrecto. Pulse No puedo escanear el código QR y seleccione una de las siguientes opciones:

    • (A): introduzca la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación y, a continuación, toque Conectar. La aplicación verificará si la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación son válidos.

    • (B): Pulse esta opción si no puede encontrar la dirección MAC/EUI-64 y el código de instalación.

  4. Toque Siguiente y seleccione cualquiera de las opciones para agregar el Puck:
    • Presione brevemente el botón de configuración/restablecimiento 3 veces en el Puck con un destornillador y asegúrese de que el LED parpadea en ámbar.
    • 3 pulsaciones cortas del pulsador.
      NOTA: Si el puck se encuentra detrás del pulsador, el LED de estado no es visible.

    Espere unos segundos hasta que el LED se ponga verde y la aplicación confirme que el dispositivo está vinculado.
  5. Toque para introducir el nombre del Puck.
  6. Toque Siguiente, asigne el Puck a una habitación nueva o existente y toque Enviar.
    IMPORTANTE: La siguiente pantalla muestra la página Ajustes del dispositivo, donde tiene la opción de configurar los ajustes durante el proceso de emparejamiento o en un momento posterior. Si prefiere configurarlo más tarde, pulse Enviar. Para obtener más información sobre los ajustes del dispositivo, consulte la sección Configuración del dispositivo.

    Después de emparejar el dispositivo, aparece una pantalla de éxito con las siguientes opciones:

    • + Añadir nuevo dispositivo: Pulse para continuar emparejando más dispositivos.

    • Empiece a utilizar su dispositivo: Pulse para empezar a utilizar el dispositivo emparejado.

    NOTA: La pantalla de éxito solo aparece si se ha conectado como Propietario de la casa.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?