DUG_Motion Sensor_WH-06

Configuration de la notification de l’appareil

À l’aide de l’application Wiser Home, vous pouvez activer ou désactiver la notification de capteur sur votre smartphone.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Appuyez sur Equipements > Capteur de mouvement > Me prévenir si un mouvement est détecté (A) pour activer ou désactiver l’interrupteur à bascule de notification du capteur.
    SUGGESTION: En outre, vous pouvez activer ou désactiver l’interrupteur à bascule de notification du capteur en appuyant sur l’onglet Contrôle Capteur de mouvement > Paramètres de l’équipement > Me prévenir si un mouvement est détecté (A).
    NOTE:
    • L’interrupteur à bascule de notification du capteur (A) est sur OFF par défaut.

    • Les notifications créées via l’automatisme sont traitées comme des notifications séparées.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?