DUG_Motion Sensor_WH-06

Vérification de l’historique de l’appareil

En utilisant l’application Wiser Home, vous pouvez afficher l’historique du capteur, ce qui vous fournit des informations sur le moment où l’évènement de détection de mouvement a été enregistré. Chaque évènement de mouvement détecté est consigné et stocké dans le cloud.
NOTE: Si la connexion au cloud est perdue, les évènements de mouvement disparaissent dans l’historique.
  1. Dans l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le capteur.
  2. Sur la page du panneau de commande de l’appareil, appuyez sur Historique.
    SUGGESTION: L’évènement consigné apparaît sur la page de l’historique, même si l’interrupteur de notification de mouvement est désactivé sur la page des détails de l’appareil.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?