DUG_Motion Sensor_WH-06

À propos de l’appareil

Le Capteur de mouvement Wiser (ci-après dénommé capteur) détecte les mouvements à proximité et mesure la luminance de l'environnement.

Le capteur envoie les données à la passerelle Wiser. Le seuil des réglages de luminosité et/ou de détection de mouvement peut être configuré dans l’application Wiser.

Caractéristiques du capteur :

  • Détecte le mouvement et envoie ces informations à la passerelle Wiser.

  • Détectez et mesurez le niveau de Lux de l'environnement et transmettez les informations à la passerelle Wiser.

  • Envoie les informations de niveau de batterie du capteur et de statut hors ligne à la passerelle Wiser.

Éléments de fonctionnement

  1. Touche de fonction

  2. LED d’état

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?