DUG_Motion Sensor_WH-05

Zu Ihrer Sicherheit

HINWEIS
GEFAHR DER BESCHÄDIGUNG DES GERÄTS
  • Das Produkt immer entsprechend den angegebenen technischen Daten bedienen.
  • Der Sensor darf nicht an einem Ort mit starkem Sonnenlicht oder Wind installiert werden (z. B. in der Nähe der Belüftung).
  • Temperaturen über 32 °C beeinträchtigen die Messempfindlichkeit, die Erfassungsreichweite und den Erfassungswinkel des Sensors.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?