DUG_Motion Sensor_WH-06

Über das Gerät

Der Wiser Bewegungsmelder (im Folgenden Sensor) erkennt Bewegungen in der Nähe und misst die Leuchtdichte der Umgebung.

Der Sensor sendet die Daten an den Wiser Hub. Der Schwellenwert für die Helligkeitseinstellungen und/oder die Bewegungserkennung kann in der Wiser App konfiguriert werden.

Merkmale des Sensors:

  • Bewegungserkennung und Senden dieser Informationen an den Wiser Hub.

  • Erfassung und Messung des Lux-Niveaus der Umgebung und Weiterleitung der Informationen an den Wiser Hub.

  • Sendet Informationen zum Sensorbatteriestand und zum Offline-Status an den Wiser Hub.

Bedienelemente

  1. Funktionstaste

  2. Status-LED

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?