DUG_Motion Sensor_WH-06

Gerätehistorie überprüfen

Mit der Wiser Home App können Sie die Sensorhistorie anzeigen, die Informationen darüber enthält, wann das Ereignis Bewegungserkennung protokolliert wurde. Jedes Ereignis Bewegungserkennung wird protokolliert und in der Cloud gespeichert.
HINWEIS: Wenn die Cloud-Verbindung unterbrochen wird, erscheinen die Bewegungsereignisse nicht in der Historie.
  1. Tippen Sie auf der Registerkarte Kontrolle auf Alle Geräte oder auf eine Registerkarte des Raums, in dem sich der Sensor befindet.
  2. Tippen Sie im Bedienfeld Gerätesteuerung auf Historie.
    VORSCHLAG: Das protokollierte Ereignis wird auf der Seite Historie angezeigt, selbst wenn der Bewegungsbenachrichtigungsschalter auf der Seite Gerätedetails deaktiviert ist.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?