DUG_Sensor teto_WH-05

Configurar as notificações do dispositivo

Utilizando a aplicação Wiser Home, pode ativar ou desativar as notificações do sensor.
  1. No ecrã Inicial, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Sensor de movimento > Notificar-me em caso de movimento detetado (A) para ativar ou desativar o botão de notificações do sensor.
    SUGESTÃO: Além disso, pode ativar ou desativar o botão de notificações do sensor tocando no separador Controlo, Sensor de movimento > Definições do dispositivo > Notificar-me em caso de deteção de movimento (A).
    NOTA:
    • O botão de notificações do sensor (A) está desligado por predefinição.

    • As notificações criadas por meio da automatização são tratadas como notificações separadas.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?