DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Test de l’appareil

Avant d’utiliser le variateur, testez-le manuellement et assurez-vous qu’il fonctionne lorsqu’il est connecté aux appareils d’éclairage.

AVERTISSEMENT
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
  • Respectez les règlements en vigueur pour les activités sur les pièces sous tension.
  • N’actionner les boutons de l’appareil qu’à l’aide d’un équipement auxiliaire isolé répondant aux exigences de la norme EN 60900.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.

  • Appuyez brièvement une fois sur le Régler (Configurer/Réinitialiser) ; l’appareil d’éclairage connecté s’allume/s’éteint.

  • Appuyez sur le Régler (Configurer/Réinitialiser) et maintenez-le enfoncé pour régler le niveau de variation de l’appareil d’éclairage connecté.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?