DUG_Flertrådig dimmerpuck_WH–03

Testa enheten

Innan du använder dimmern bör du testa den manuellt för att säkerställa att den fungerar när den är ansluten till belysningsenheterna.

VARNING
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
  • Följ bestämmelserna för arbete på spänningssatta delar.
  • Manövrera alltid enhetsknapparna med isolerad extrautrustning/verktyg som uppfyller kraven i EN 60900.
Om anvisningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada eller skador på utrustningen.

  • Tryck kort en gång på knappen Ange (inställning/återställning) tänds/släcks den anslutna belysningsenheten.

  • Tryck och håll nere Ange (inställning/återställning) för att justera dimningsnivån för den anslutna belysningsenheten.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var det här till hjälp?