DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-03

Test af enheden

Før lysdæmper bruges, skal du manuelt teste det og kontrollere, at det virker, når det er tilsluttet til belysningsenhederne.

ADVARSEL
FARE FOR ELEKTRISK STØD
  • Overhold forskrifterne for arbejde på strømførende dele.
  • Udløs kun knapperne på enheden med isoleret hjælpeudstyr, der opfylder kravene i EN 60900.
Personer kan komme i livsfare eller alvorligt til skade, eller udstyr kan blive beskadiget, hvis disse instrukser ikke overholdes.

  • Tryk kortvarigt på Indstilling (indstilling/nulstilling)knappen en gang, den tilsluttede belysningsenhed tændes/slukkes.

  • Tryk på og hold Indstilling (indstilling/nulstilling) nede for at justere dæmpningsniveauet for den tilsluttede belysningsenhed.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Var dette nyttigt?