DUG_Módulo Variador Multifios_WH-04

Testar o dispositivo

Antes de utilizar o módulo variador, teste-o manualmente e certifique-se de que funciona quando conectado aos dispositivos de iluminação.

ATENÇÃO
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
  • Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
  • Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.

  • Pressione uma vez e brevemente o botão de Configurar/Repor, o dispositivo de iluminação conectável liga-se/desliga-se.

  • Mantenha pressionado o botão de Configurar/Repor para ajustar o nível de regulação de intensidade do dispositivo de iluminação conectável.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?