DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Comprobación del dispositivo

Antes de usar el módulo, compruebe manualmente el micro módulo y asegúrese de que funcione cuando esté conectado a los dispositivos de iluminación.

ADVERTENCIA
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
  • Respete la normativa vigente al trabajar con piezas activas.
  • Accione únicamente los botones del dispositivo con un equipo auxiliar aislado que cumpla los requisitos de la norma EN 60900.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

  • Pulse una vez el de prueba Configurar (configuración/restablecimiento) y el dispositivo de iluminación conectado se encenderá/apagará.

  • Pulse y mantenga pulsado el de prueba Configurar (configuración/restablecimiento) para ajustar el nivel de atenuación del dispositivo de iluminación conectado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.