DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Réglage du niveau de luminosité à l’aide de l’application

En utilisant l’application Wiser Home, augmentez/diminuez le niveau de luminosité dans le variateur.
  1. Accédez à l’onglet Contrôle, appuyez sur Tous les appareils ou sur l’onglet de la pièce où se trouve le variateur.
  2. Sur l’écran de contrôle de l’appareil, faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité (A).
    SUGGESTION: Vous pouvez également activer/désactiver le variateur sur l’écran de contrôle de l’appareil. Appuyez sur (B) pour l’activer/le désactiver.

    NOTE: Certaines lampes ont un point de départ. Lorsque vous allumez la lampe à une faible luminosité, elle devient rapidement très lumineuse puis revient automatiquement à la luminosité inférieure. Il s’agit du comportement de la lampe, le variateur ne peut pas le modifier.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?