Appairage de l’appareil avec la Passerelle Wiser
- Sur Ecran d'accueil, appuyez sur .
- Appuyez sur Scanner le code QR et
autorisez l’application Wiser Home à accéder à
votre caméra. Ensuite, scannez le code QR situé sur l’appareil.NOTE: Si vous ne parvenez pas à trouver le bon QR code, appuyez sur Je n'arrive pas à trouver le bon code QR pour appairer l’appareil manuellement et passez à l’étape 3.
Si le QR code est incorrect, un message QR code scanné incorrect s’affiche. Appuyez sur Je ne peux pas scanner le QR code et choisissez l’une des options suivantes :
-
(A) : Saisissez l’Adresse Mac/EUI-64 et le code d’installation, puis appuyez sur Connexion. L’application vérifie si l’adresse MAC/EUI-64 et le code d’installation sont valides.
-
(B) : Choisissez cette option si vous ne parvenez pas à trouver l’adresse MAC/EUI–64 et le code d’installation.
-
- Appuyez sur Suivant, effectuez l'une
des actions suivantes pour ajouter l’appareil:
- Appuyez brièvement 3 fois (< 0,5 s) sur le bouton Enregistrer (configuration/Reset) du variateur à l'aide d'un tournevis.
- Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir mécanique (relié à la borne 1 du variateur).
- Attendez quelques secondes que la LED s’allume en vert. Vous pouvez également voir dans l’application que l’appareil est appairé.
- Appuyez sur
pour saisir le nom de l'appareil.
- Appuyez sur Suivant et attribuez
l'appareil à une nouvelle pièce ou à une pièce
existante et appuyez sur Envoyer.IMPORTANT: L'écran suivant affiche la page Paramètres de l’équipement, dans laquelle vous avez la possibilité de configurer les paramètres de l'équipement lors du processus d'appairage ou ultérieurement. Si vous préférez les configurer ultérieurement, appuyez sur Envoyer. Pour plus d'informations sur les paramètres de l’équipement, consultez la section Configuration de l’appareil.
Après avoir apparié l'appareil, un écran de réussite s'affiche avec les options suivantes :
-
+ Ajouter un nouvel appareil: Appuyez sur pour continuer à jumeler d'autres appareils.
-
Commencez à utiliser votre appareil: Appuyez sur pour commencer à utiliser l'appareil jumelé.
NOTE: L'écran de réussite ne s'affiche que si vous êtes connecté en tant que Propriétaire de la maison.Vous pouvez maintenant voir le nouveau dispositif ajouté dans l'onglet Contrôle sous les onglets Tous et Salle.
-