DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Utilisation de l’appareil

L’écran de contrôle de l’appareil vous permet d’allumer et d’éteindre l’appareil et de contrôler divers paramètres.

Dans l’onglet Contrôle, sélectionnez le variateur, et l’écran de contrôle affiche les options ci-dessous.

L’écran de contrôle de l’appareil affiche les options suivantes :


A

Faites glisser la barre coulissante vers le haut/bas pour augmenter/réduire la luminosité.

B

Appuyez pour allumer ou éteindre manuellement l’appareil.

C

Appuyez pour vous rediriger vers l’écran Programme, dans lequel vous pouvez créer un programme. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Établir un programme horaire .

D

Ajouter aux favoris Tapez sur pour ajouter l'appareil à la section Appareils préférés sur Ecran d'accueil. Pour en savoir plus sur Favoris, reportez-vous à Gestion des favoris dans le guide de l'utilisateur du système concerné.

E

Appuyez pour contrôler divers paramètres à partir de l’écran Paramètres de l’équipement. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Configuration de l'appareil .

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.