Configuration de l’appareil
|
A |
Nom de l’équipement: Appuyez pour changer le nom de l’appareil. |
|
B |
Emplacement: Appuyez pour assigner le variateur à n’importe quelle pièce (comme le salon, la chambre, la cuisine, etc.). Consultez Paramétrer l’emplacement du dispositif pour plus de détails indiquant comment définir l’emplacement. |
|
C |
Mode variation: Vous pouvez améliorer la qualité de la variation dans l’application en cas de problèmes de lumière vacillante. Consultez le document Réglage du mode de variation pour plus d'informations sur le réglage du mode de variation. |
|
D |
Comportement à la mise sous tension: Appuyez pour régler le niveau de luminosité par défaut du variateur lorsqu’il est activé. Consultez Configuration du comportement de mise sous tension pour des informations détaillées sur chaque option. |
|
E |
Configurer les commutateurs connectés: Ce réglage vous permet de configurer les commutateurs à poussoir du variateur sur différentes fonctions. Consultez le document Configurer les interrupteurs connectés pour des informations détaillées sur chaque fonction. |
|
F |
NIVEAUX DE LUMINOSITÉ: Ce réglage vous permet de définir des limites sur la luminosité
maximale et minimale de la lumière. Cela permet d'éviter le scintillement
et l'extinction du voyant. IMPORTANT: Si la lumière
ne commence pas à s'intensifier à partir de 0 %, ajustez le point
de consigne du niveau minimum jusqu'au point où la lumière commence
réellement à s'intensifier. De même, pour obtenir une luminosité maximale,
réglez le niveau maximal en fonction du comportement de la lampe connectée.
Par exemple, si la luminosité n'augmente pas entre 80 % et 100 %,
réglez le niveau maximal à 80 %.
NOTE: La luminosité minimale
doit être inférieure à la luminosité maximale.
|
|
G |
Fil neutre raccordé: L'application de Wiser détecte automatiquement le mode de câblage en fonction de l'installation, ce qui élimine la nécessité d'une sélection manuelle. Oui, si installé avec un fil neutre, NON s'il est installé sans fil neutre. |
|
H |
Identification: Appuyez pour identifier l’appareil. La LED d’état clignote
en rouge et les dispositifs d’éclairage connectés clignotent sur Marche/Arrêt
à la suite de l’identification du variateur. |
|
J |
Supprimer: Appuyez pour supprimer l’appareil du système. NOTE:
|
|
K |
Indicateur d’intensité du signal Zigbee: L'indicateur Zigbee Signal Strength affiche la puissance du signal actuel de l'appareil. |