DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Configuration du comportement de mise sous tension

Vous pouvez configurer le niveau de luminosité du variateur lorsqu'il est activé.
  1. Sur l’écran d’accueil, appuyez sur .
  2. Plot Périphériques > Variateur Micromodule > Comportement de mise sous tension (A).
  3. Sélectionnez l’une des options suivantes selon vos préférences :

    Dernier niveau de luminosité activé : La lumière s'allume à la même luminosité que lorsqu'elle a été éteinte pour la dernière fois (également appelée mémoire).

    Niveau de luminosité spécifique : Cette option vous permet d’obtenir le niveau de luminosité désiré chaque fois que vous allumez la lumière. Faites glisser la barre de défilement pour définir la luminosité.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?