DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Appairage de deux variateurs

Vous pouvez appairer 2 variateurs dans le cadre de Quick Home Connect pour la domotique sans fil.
NOTE:
  • Vous pouvez faire fonctionner 2 variateurs sans avoir besoin d’interrupteur sans fil dans le cadre de Quick Home Connect.

  • Un ou plusieurs variateurs doivent être raccordés à un bouton-poussoir mécanique double. Reportez-vous au schéma de câblage ci-dessous.

  • Vous devez placer les deux variateurs en mode d’appairage en même temps. Le mode d’appairage reste actif pendant environ une minute.

DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
Une installation électrique répondant aux normes de sécurité doit exclusivement être réalisée par des professionnels compétents. Les professionnels qualifiés doivent posséder une connaissance approfondie dans les domaines suivants :
- Raccordement aux réseaux d’installation.
- Raccordement de plusieurs appareils électriques.
- Pose de câbles électriques.
- Normes de sécurité, règles et réglementations locales pour le câblage.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
DANGER
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE
- Assurez-vous que la zone de raccordement des bornes n’entre pas en contact avec les pièces métalliques d’un appareil installé au même emplacement.
- Ne court-circuitez pas les sorties au neutre.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
Vous trouverez ci-dessous 2 scénarios dans lesquels vous pouvez appairer les variateurs les uns avec les autres.

Scénario 1 : Variateur-1 raccordé à un bouton-poussoir mécanique double et variateur-2 raccordé à aucun bouton-poussoir et télécommandé par le variateur-1.
Lors de l’appairage, vous pouvez commander le variateur-2 à partir du variateur-1.


  1. Sur le variateur-1, appuyez brièvement et rapidement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir mécanique de droite.

  2. Sur le variateur-2, appuyez brièvement et rapidement 5 fois de suite sur le bouton Configurer/Réinitialiser du variateur.

La LED d’état clignote en vert sur le variateur.
NOTE: Si le variateur est situé derrière le bouton-poussoir mécanique, la LED d’état n’est pas visible.

La lumière connectée au variateur clignote quelques fois. Le variateur peut désormais être commandé par le bouton-poussoir.

Fonctionnement des variateurs : Appuyez brièvement sur les boutons-poussoirs pour allumer/éteindre la lumière comme indiqué dans le tableau suivant.
Commande par bouton-poussoir Charge
Bouton-poussoir de gauche (relié à la borne 1) Lumière 1
Bouton-poussoir de droite (relié à la borne 2) Lumière 2
  • Appuyez sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé pour régler la variation de la lumière.

    NOTE: Cette étape est identique pour les deux boutons-poussoirs (de droite et de gauche).


Scénario 2 : Les deux variateurs sont reliés à leurs boutons-poussoirs respectifs.
Lors de l’appairage, les deux variateurs peuvent se commander réciproquement. Cela signifie que le variateur-1 peut commander le variateur-2 et que le variateur-2 peut commander le variateur-1.


  1. Sur le variateur-2, appuyez brièvement et rapidement 5 fois de suite sur le bouton-poussoir mécanique de droite.

  2. Sur le variateur-1, appuyez brièvement et rapidement 5 fois de suite sur le bouton Configurer/Réinitialiser du variateur.

La lumière connectée au variateur clignote quelques fois. Le variateur peut désormais être commandé par le bouton-poussoir mécanique.


Fonctionnement des variateurs : Appuyez brièvement sur les boutons-poussoirs pour allumer/éteindre la lumière comme indiqué dans le tableau suivant.
Commande par bouton-poussoir Charge
Variateur 1
Bouton-poussoir de gauche (relié à la borne 1) Lumière 1
Bouton-poussoir de droite (relié à la borne 2) Lumière 2
Variateur 2
Bouton-poussoir de gauche (relié à la borne 1) Lumière 2
Bouton-poussoir de droite (relié à la borne 2) Lumière 1
  • Appuyez sur le bouton-poussoir et maintenez-le enfoncé pour régler la variation de la lumière.

    NOTE: Cette étape est identique pour les deux boutons-poussoirs (de droite et de gauche).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.