DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Commande de moment par bouton-poussoir

Attribuez un moment ou créez un nouveau moment pour l’appui court et l’appui long sur l’interrupteur à bouton-poussoir.
  1. Sélectionnez Moment dans le menu déroulant, puis appuyez sur Appui court (A).
  2. Sélectionnez s’il existe un moment, puis appuyez sur Sélectionner un moment ou sur Créer un moment pour créer un nouveau moment.
    Cliquez sur le lien suivant pour obtenir la procédure détaillée de création d’un nouveau moment, Création d’un moment.
  3. Après avoir sélectionné le moment, appuyez sur l’icône de retour (B) pour revenir à la page de configuration du moment.
    Vous allez maintenant voir que la fonction Appui court est configurée avec un moment. Suivez la même procédure pour la fonction Appui long.

Modification et dissociation d’un moment

  1. Sur la page de commande de moment, appuyez sur Appui court ou sur Appui long.
  2. Choisissez les options suivantes pour modifier ou dissocier le moment.
    • Modification : Appuyez sur le moment que vous souhaitez configurer pour la fonction d’appui court ou d’appui long, puis sur Sélectionner un moment.
      SUGGESTION: Le moment signalé par une coche verte est le moment actuellement sélectionné ; appuyez sur un autre moment pour effectuer des modifications.
    • Dissociation : Appuyez sur le moment que vous souhaitez dissocier pour la fonction d’appui court ou d’appui long, puis sur Sélectionner un moment.
      SUGGESTION: Le moment signalé par une coche verte est le moment actuellement sélectionné ; appuyez sur ce moment pour le dissocier.
  3. Appuyez sur Oui, je suis sûr(e) pour confirmer et appliquer les modifications.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?