DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Réinitialisation de l’appareil

Vous pouvez réinitialiser manuellement l’équipement à ses valeurs par défaut.
  1. Appuyez brièvement 3 fois (< 0,5 s) sur le bouton Set (Setup/Reset), puis appuyez une fois (>10 s) sur le bouton Set (Setup/Reset).
    ou
    Appuyez brièvement 3 fois sur le bouton-poussoir mécanique-1, puis appuyez longuement une fois sur le bouton-poussoir pendant 10 s.

  2. Au bout de 10 s, le voyant commence à clignoter en rouge, puis relâchez le bouton-poussoir.
    NOTE: Toutes les données de configuration, données utilisateur et données réseau sont effacées.
      Le voyant cesse de clignoter lorsque la réinitialisation de l'appareil réussit.
      Le périphérique redémarre et clignote en vert pendant quelques secondes.
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    Contenu utile ?