DUG_Multiwire Puck Dimmer_WH-04

Uso del dispositivo

La pantalla de control del dispositivo le permite encender/apagar el dispositivo y controlar varios ajustes.

En la pestaña Control, seleccione el regulador y la pantalla de control mostrará las siguientes opciones.

La pantalla de control del dispositivo muestra las siguientes opciones:


A

Arrastre la barra deslizante hacia arriba/hacia abajo para aumentar/reducir el brillo.

B

Pulse para encender/apagar manualmente el dispositivo.

C

Pulse para volver a la pantalla Programación horaria, donde puede crear un calendario. Para obtener más información, consulte el tema Configuración de una planificación .

D

Añadir a favoritos Pulse para añadir el dispositivo a la sección Dispositivos favoritos de la pantalla de inicio . Para obtener más información sobre Favorito, consulte Gestión de favoritos en la Guía del usuario del sistema correspondiente.

E

Pulse para controlar varios ajustes desde la pantalla Ajustes del dispositivo. Para más información, consulte el tema Configuración del dispositivo .

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.