DUG_Módulo Variador Multifios_WH-04

Configurar o dispositivo

Através da aplicação Wiser Home, pode configurar o regulador de luz de acordo com as suas preferências.
  1. No ecrã principal, toque em .

  2. Toque em Dispositivos > Luzes > Micromódulo regulador de luz para localizar o ecrã Detalhes do dispositivo.

A

Nome do dispositivo: Toque para alterar o nome do dispositivo.

B

Localização: Toque para atribuir o Variador a qualquer divisão (tal como, a sala de estar, o quarto, a cozinha, etc.). Consulte Definir a localização do dispositivo para obter mais informações sobre como definir a localização.

C

Modo de regulação de luz: Pode melhorar a qualidade da intensidade na aplicação se tiver problemas com a cintilação da luz. Consulte Definir o modo de regulação de luz para obter informações detalhadas sobre o modo de regulação de intensidade.

D

Comportamento da Ligação: Toque para definir o nível de luminosidade predefinido do variador quando estiver ligado. Consulte Configurar o comportamento ligado para obter informações detalhadas em cada uma das opções.

E

Configurar interruptores conectados: Esta definição permite-lhe configurar os interruptores de botão de pressão do regulador para funções diferentes. Consulte Configurar interruptores conectados para obter informações detalhadas em cada uma das funções.

F

NÍVEIS DE LUMINOSIDADE: Esta definição permite-lhe definir os limites da luminosidade da luz no máximo e no mínimo. Isto acontece para evitar que o LED cintile e se desligue.

Arraste a barra de deslizamento doMínimo e do Máximo para aumentar ou diminuir a Luminosidade MínimaeLuminosidade Máxima.

IMPORTANTE: Se a luz não começar a clarear a partir de 0%, afine o ponto de ajuste do nível mínimo até o ponto em que a luz realmente comece a clarear. Da mesma forma, para obter o brilho máximo, defina o nível máximo com base no comportamento da luz conectada. Por exemplo, se o brilho não aumentar entre 80% e 100%, defina o nível máximo para 80%.
NOTA: O brilho mínimo deve ser inferior ao brilho máximo.

G

Fio neutro instalado: A aplicação Wiser deteta automaticamente o modo de cablagem com base na instalação, eliminando a necessidade de seleção manual. Sim, se instalado com um fio neutro, NÃO se instalado sem um fio neutro.

H

Identificar: Toque para identificar o dispositivo. O LED de estado pisca a vermelho e os dispositivos de iluminação conectados piscam de forma intermitente, após a identificação bem-sucedida do variador.
Toque em OK quando terminar de identificar o dispositivo.

J

Eliminar: Toque para remover o dispositivo do sistema.

NOTA:
  • A remoção do dispositivo também reiniciará o variador. Após a reinicialização, o LED fica âmbar indicando que o dispositivo está pronto para o emparelhamento.

  • Se surgir um problema ao emparelhar ou reiniciar o regulador de luz, consulte Repor o dispositivo.

K

Indicador de intensidade do sinal Zigbee: O indicador de intensidade do sinal Zigbee apresenta a intensidade do sinal de corrente do dispositivo.

  • Sinal bom (entre 0 e -54 dBm)

  • Sinal normal (entre -54 e -79 dBm)

  • Sinal fraco (< -79 dBm)

  • Sem sinal (o dispositivo está offline)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?