DUG_Módulo Variador Multifios_WH-04

Definir o modo de regulação de luz

Através da aplicação Wiser Home, pode gerir os modos e as definições do regulador.
  1. No ecrã principal, toque em .
  2. Toque em Dispositivos > Regulador do micromódulo > Modo de regulação de intensidade (A) e selecione uma das seguintes opções e toque em Feito.
    • Modo RC: Quando tipos de carga diferentes estão ligados ao regulador de luz.
    • Modo RL-LED: Quando um LED estiver ligado ao regulador de luz. Escolha este modo somente se o LED não estiver a funcionar corretamente no modo RC. Por exemplo, se tiver problemas com a cintilação da luz, ao alterar o modo de variação para RL-LED melhora a qualidade da regulação.
      NOTA: Modo RL - LED utiliza 10% da carga nominal para evitar o sobreaquecimento do variador, consulte Informação técnica.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?