DUG_Módulo Variador Multifios_WH-04

Repor o dispositivo

Pode redefinir manualmente o dispositivo nas predefinições de fábrica.
  1. Prima brevemente o botão configurar/repor 3 vezes (< 0,5 s) e, em seguida, prima demoradamente o botão configurar/repor uma vez (>10 s).
    ou
    Prima brevemente o botão de pressão mecânico 3 vezes e, a seguir, prima demoradamente o botão de pressão uma vez durante 10 s.

  2. Ao fim de 10 segundos, o LED começa a piscar a vermelho, a seguir solte o botão de pressão.
    NOTA: Todos os dados de configuração, dados de utilizadores e dados de rede são eliminados.
      O LED para de piscar após uma reposição bem sucedida do dispositivo.
      O módulo do reinicia e pisca a verde durante alguns segundos.
    QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

    Isto foi útil?