Emparelhar o interruptor sem fios com o Micromódulo Variador Multifios Wiser
- Pressione ligeiramente a parte superior do botão de pressão 5 vezes numa sequência rápida no interruptor sem fios.
-
Siga qualquer uma das opções para emparelhar o regulador de luz:
ATENÇÃOPERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO- Cumpra os regulamentos ao trabalhar em peças sob tensão.
- Acione apenas os botões do dispositivo com equipamento auxiliar isolado que cumpra os requisitos da EN 60900.
O não cumprimento destas instruções pode resultar em morte, lesões graves ou danos no equipamento.- Prima ligeiramente o botão configurar/repor 5 vezes numa sequência rápida no regulador.
- Prima ligeiramente o botão de pressão esquerdo (ligado ao terminal 1) 5 vezes numa sequência rápida.
O LED de estado pisca a verde no regulador de luz.NOTA: Se o regulador de luz estiver localizado atrás do botão de pressão mecânico, o LED de estado não está visível.A carga conectada ao regulador de luz pisca algumas vezes. O LED de estado deixa de piscar a verde no interruptor sem fios e no regulador de luz. O regulador de luz já pode ser controlado pelo interruptor sem fios.