Emparelhar dois Variadores
-
Pode operar 2 variadores sem ser necessário o interruptor sem fios como parte do Quick Home Connect.
-
Um ou mais variadores devem ser ligados a um botão de pressão mecânico duplo. Consulte o esquema elétrico abaixo.
-
Tem de colocar ambos os variadores em modo de emparelhamento ao mesmo tempo. O modo de emparelhamento ficará ativo durante cerca de um minuto.
PERIGO |
|---|
|
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO, EXPLOSÃO OU ARCO
ELÉTRICO
A instalação elétrica segura deve ser realizada
somente por profissionais qualificados. Os profissionais qualificados
devem comprovar conhecimentos profundos nos seguintes domínios:
- Ligação a redes de instalação.
- Ligação de vários dispositivos elétricos.
- Instalação de cabos elétricos.
- Normas de segurança, regras e regulamentos locais
de instalações elétricas.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
|
PERIGO |
|---|
|
PERIGO DE CHOQUE ELÉTRICO
- Certifique-se de que a área de ligação
dos terminais não entra em contacto com as peças metálicas
de qualquer dispositivo instalado no mesmo local.
- Não reduza as saídas para neutro.
O não cumprimento destas instruções resultará em morte e lesões graves.
|
Cenário 1: Variador-1 está ligado a um botão de pressão
mecânico duplo e Variador-2 não está ligado a nenhum botão de
pressão e é controlado remotamente por Variador-1.
Ao emparelhar, pode controlar o Variador-2 a partir do Variador-1.
-
No Variador–1, prima brevemente o botão de pressão mecânico direito 5 vezes numa sequência rápida.
-
No Variador–2, prima brevemente o botão configurar/repor 5 vezes numa sequência rápida no variador.
A luz conectada ao variador pisca algumas vezes. O variador agora pode ser controlado pelo botão de pressão.
Operar os variadores: Prima brevemente os botões de pressão para ligar/desligar a luz tal como referido na tabela seguinte.| Controlo do botão de pressão | Carga |
| Botão de pressão esquerdo (ligado ao terminal 1) | Luz 1 |
| Botão de pressão direito (ligado ao terminal 2) | Luz 2 |
-
Mantenha pressionado o botão de pressão para ajustar o brilho da luz.
NOTA: Este passo é igual para os dois botões de pressão (direito e esquerdo).
Cenário 2: Ambos os variadores são ligados aos respetivos botões de pressão.
Ao emparelhar, ambos os variadores podem ser controlados vice-versa. Isso significa
que o Variador-1 podem controlar o Variador-2 e o Variador-2 podem controlar o Variador-1.
-
No Variador–2, prima brevemente o botão de pressão mecânico direito 5 vezes numa sequência rápida.
-
No Variador–1, prima brevemente o botão configurar/repor 5 vezes numa sequência rápida no variador.
A luz conectada ao variador pisca algumas vezes. O variador agora pode ser controlado pelo botão de pressão mecânico.
Operar os variadores: Prima brevemente os botões de pressão para ligar/desligar a luz tal como referido na tabela seguinte.
| Controlo do botão de pressão | Carga |
| Variador 1 | |
| Botão de pressão esquerdo (ligado ao terminal 1) | Luz 1 |
| Botão de pressão direito (ligado ao terminal 2) | Luz 2 |
| Variador 2 | |
| Botão de pressão esquerdo (ligado ao terminal 1) | Luz 2 |
| Botão de pressão direito (ligado ao terminal 2) | Luz 1 |
-
Mantenha pressionado o botão de pressão para ajustar o brilho da luz.
NOTA: Este passo é igual para os dois botões de pressão (direito e esquerdo).
PERIGO