DUG_Módulo Variador Multifios_WH-04

Controlo de luz conectável

Pode configurar comandos para ligar/desligar e aumentar/diminuir a intensidade das luzes utilizando o interruptor do botão de pressão.
  1. Toque em Controlo de luz conectável para abrir o menu deslizante.
  2. Toque na opção que pretende configurar.
    • Ligar/Desligar, Diminuir/aumentar a intensidade da luz: A luz pode ser ligada/desligada premindo brevemente o botão de pressão, e o brilho da luz pode ser aumentado/diminuído ao pressionar e manter pressionado o botão de pressão.
    • Ligar, Aumentar a intensidade da luz: A luz pode ser ligada premindo brevemente o botão de pressão, e o brilho da luz pode ser aumentado ao pressionar e manter pressionado o botão de pressão.
    • Desligar, Diminuir a intensidade da luz: A luz pode ser desligada premindo brevemente o botão de pressão, e o brilho da luz pode ser diminuído ao pressionar e manter pressionado o botão de pressão.
  3. Depois de selecionar a opção, toque em Guardar.
    IMPORTANTE:
    • Se tiver configurado um botão de pressão com a opção Ligar, Aumentar a intensidade da luz, pode utilizá-lo para ligar a luz e aumentar o seu brilho. No entanto, para desligar a luz e reduzir o seu brilho, deve configurar outro botão de pressão com a opção Desligar, Aumentar a intensidade da luz ou pode efetuar estas ações utilizando a aplicação.

    • Se tiver configurado um botão de pressão com a opção Desligar, Diminuir a intensidade da luz, pode utilizá-lo para desligar a luz e diminuir o seu brilho. No entanto, para ligar a luz e aumentar o seu brilho, deve configurar outro botão de pressão com a opção Ligar, Aumentar a intensidade da luz ou pode efetuar estas ações utilizando a aplicação.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?