DUG_Radiator Thermostat_WH-06

Editar programação/evento

Para editar a programação:

  1. No ecrã Inicial, toque em .

  2. Toque no separador Programaçãoe selecione o a programação que pretende modificar.

  3. Toque em PORMENORES DA PROGRAMAÇÃO para executar uma das seguintes ações:

    • Mudar o nome do dispositivo

    • Alterar a localização do dispositivo

    • Eliminar a programação

  4. Para editar os EVENTOS, selecione um dia e toque em para modificar a hora e a temperatura.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?