DUG_Radiator Thermostat_WH-06

Definir a temperatura da divisão através da aplicação

Utilizando a aplicação Wiser Home, pode ajustar, definir ou aumentar a temperatura da divisão.

Pré-condição: Adicione um Termostato ambiente Wiser / Sensor de temperatura/humidade Wiser na mesma divisão onde está localizado o Termostato.

Para ajustar, definir ou aumentar a temperatura da divisão:

  1. No separador Controlo, toque em Todos os dispositivos ou num separador divisão onde está o termostato.

    1. Utilize o controlo deslizante no lado direito do ecrã para ajustar a temperatura.

      NOTA: A chama indica que a temperatura da divisão é inferior à temperatura desejada (ponto de referência) e, por isso, o aquecimento está ligado.
      SUGESTÃO: Também pode ajustar a temperatura ambiente:
      • Ao tocar em ou no separador Controlo, na secção Aquecimento da divisão em causa para ajustar a sua temperatura.

      • Ao o(a) adicionar aos seus Favoritos. Para mais informações sobre os Favoritos, consulte o tópico Gerir os favoritos no respetivo Guia do Utilizador do Sistema.

      NOTA: Se tiver apenas um dispositivo no Sistema Wiser, o separador Controlo não estará visível. Todas as funções estarão acessíveis através do ecrã Inicial.
    2. Toque em para definir a hora de aumento.

      IMPORTANTE: Quando o tempo de impulso é definido, a temperatura do ponto definido aumenta automaticamente em 2° C para o tempo de impulso definido. Depois de terminado o tempo de impulso, a temperatura de referência regressa automaticamente para o evento programado atual ou para a temperatura de referência anterior.
      NOTA: O aumento pode ser interrompido a qualquer momento, tocando em e selecionando desligado.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?