DUG_Radiator Thermostat_WH-06

Definir a temperatura da divisão manualmente

A temperatura da divisão pode ser aumentada/diminuída manualmente, rodando o botão do termóstato.

Rode o botão do termóstato:

  • Na direção "+" para aumentar a temperatura. O LED vermelho acenderá durante 5 segundos.

  • Na direção "-" para diminuir a temperatura. O LED azul acenderá durante 5 segundos.

Quando o botão do termóstato é rodado, a temperatura do ponto de referência aumenta/diminui 2 °C a partir da temperatura atual da divisão. O impulso fica ativo durante 1 hora.

NOTA: Se a temperatura do ponto de referência já for superior a 2 °C acima ou abaixo da temperatura da divisão, um impulso não alterará a temperatura do ponto de referência.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?