DUG_Radiator Thermostat_WH-06

Criar uma automatização

Uma automatização permite-lhe agrupar várias ações que normalmente são realizadas em conjunto, acionadas automaticamente ou às horas programadas. Ao utilizar a aplicação Wiser Home, pode criar automatizações com base nas suas necessidades.
  1. No ecrã Principal, toque em .
  2. Aceda a Automatização > para criar uma automatização.
    NOTA: Podem ser adicionadas no máximo 10 automatizações.
  3. Toque em Se (A) e selecione uma das seguintes condições (B):
    • Todas as condições: Isto aciona uma ação apenas quando todas as condições estiverem preenchidas.
    • Qualquer condição: Isto aciona uma ação quando estiver preenchida, pelo menos, uma condição.
  4. Toque em Adicionar condições e selecione qualquer uma das seguintes (C):
    • Alteração do estado do dispositivo: Selecione um dispositivo para ativar a automatização.
    • Modo ausente: Ative/desative o modo ausente para acionar uma ação.
      SUGESTÃO: O modo ausente também pode ser usado como acionador para desligar as luzes, o regulador de luz ou fechar os estores, etc. Para mais informações sobre o Modo ausente, consulte o manual do utilizador do sistema.
  5. Toque em Alteração do estado do dispositivo > Sensor temperatura/humidade > Temperatura. Defina a temperatura utilizando a barra deslizante (D) e selecione a condição (E) (inferior a/superior a) e, em seguida, toque em Definir.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas no máximo 10 condições

      .
    • Para remover uma condição adicionada, arraste para a esquerda e toque em .

  6. Para definir uma hora específica para a sua automatização, toque em Quando > Adicionar hora e selecione uma das seguintes opções (F):
    • Hora específica do dia: Nascer do sol, Pôr do sol, Personalizado.
    • Período de tempo: Diurno, Noturno, Personalizado.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas, no máximo, 10 entradas

    • Para remover uma hora específica, arraste para a esquerda e toque em .

  7. Para adicionar uma ação, toque em Depois > Adicionar uma ação e selecione uma das seguintes opções (G):
    • Controlar um dispositivo: Selecione os dispositivos que pretende acionar.
    • Enviar notificação: Ative a notificação para a automatização.
    • Ativar um momento: Selecione o momento que pretende acionar.
    • Aguardar: Esta opção permite-lhe adicionar um atraso numa sequência de automatização. Pode definir o tempo de espera em aumentos de 1 hora e 1 minuto, até ao máximo de 24 horas. Esta funcionalidade é útil para atrasar ações numa automatização.

  8. Toque em Controlar um dispositivo > Aquecimento e selecione uma das seguintes opções (H):
    • Impulso: Defina a duração para aumentar a temperatura em 2° C.
    • Ponto de referência: Defina a temperatura pretendida.
  9. Toque em Ponto de referência, defina a temperatura pretendida usando a barra deslizante vertical (I) e, em seguida, toque em Definir.
    NOTA:
    • Podem ser adicionadas, no máximo, 10 ações.

    • Para remover uma ação, arraste-a para a esquerda e depois toque em .

  10. Introduza o nome da automatização (J).

    Pode escolher a imagem da capa que representa a sua automatização tocando em .

  11. Toque em Guardar.
    Uma vez guardada, a automatização fica visível no separador Automatização.
    Utilizando o (K), pode ativar e desativar a automatização.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Isto foi útil?